主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ24161
大家好、
我尝试使用 电量监测计寄存器的充电电流 TN 参数根据电池温度设置充电电流限制、但似乎它们的值根本不会限制充电电流。 我使用了不同的值、甚至尝试将充电电流限制在所有温度范围内设计容量值的5%。 充电电流 TN 参数的唯一值似乎影响充电电流的值是0、因为在此值下、充电电流降至0A。
如何使该系统根据这些充电电流 TN 参数实际限制充电电流?
此致、
派斯
P.S. 我使用 bqstudio 1.3.86来更改这些参数并查看测量的电池充电电流。 该系统由控制 BQ24161电池充电器的 BQ27530-G1组成。 Golden Image 文件已附加到此消息。