This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:反馈电阻器会导致输出电压不正确

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875750/lm5017-feedback-resistors-result-in-incorrect-output-voltage

器件型号:LM5017

您好!

我有一位客户正在使用输入电压=54V、所需输出电压为5V 的 LM5017。 其应用的最大电流为100mA。 其较低的反馈电阻为1k 欧姆。 他们尝试了上部反馈电阻器(Rfb2)的3.16k 欧姆值、但测得的 Vout 为5.4V。 然后、它们为 Rfb2使用了一个2.87k Ω 电阻器、并且得到的 Vout=5V。 根据数据表中的公式2、这似乎没有意义。 此设置应使其输出电压大约为4.84V、但它们测量的输出电压为5V。 您对为什么会发生这种情况有什么想法吗?

谢谢、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否分享您的原理图和布局?

    您使用的是定制 EVM 还是 TI EVM? 如果您使用的是定制 EVM、请确认您是否在 TI EVM 上看到了此问题、本实验在该调试中大有帮助。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 EVM。 这是一种内部设计。 添加原理图。

    e2e.ti.com/.../7455.lm5017aa.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    请通过我的电子邮件 ID 发送您的原理图和布局:a-gupta1@ti.com、您将与器件专家联系。

    因为我们将离线解决这个问题。 请关闭此论坛上的主题、以便 TI 不会在两个不同的论坛上监控此问题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。