您好!
我有一位客户正在使用输入电压=54V、所需输出电压为5V 的 LM5017。 其应用的最大电流为100mA。 其较低的反馈电阻为1k 欧姆。 他们尝试了上部反馈电阻器(Rfb2)的3.16k 欧姆值、但测得的 Vout 为5.4V。 然后、它们为 Rfb2使用了一个2.87k Ω 电阻器、并且得到的 Vout=5V。 根据数据表中的公式2、这似乎没有意义。 此设置应使其输出电压大约为4.84V、但它们测量的输出电压为5V。 您对为什么会发生这种情况有什么想法吗?
谢谢、
Daniel