This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:需要固定输出电压(3.3V、100mA)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901197/tps610986-fixed-output-voltage-3-3v-100ma-needed

器件型号:TPS610986

大家好、

   我们正在设计一个电池供电的应用、在该应用中、我们需要将3.3V (100mA 要求)从3.6V 电池(LiSOCl2不可再充电)转换为3.3V (100mA 要求)。

   最初、我想通过一个单独的升压转换器+一个独立 LDO 的组合来生成3.3V 电压。

   那么、问题是、如果我们已经使用"TPS610986"、我们是否需要单独的 LDO 来生成3.3V 电压?

   请确保系统的输入为"3.6V"。 我们希望 IQ 电流在"纳安"范围内。

   我不熟悉电源设计、因此您能为此建议最佳解决方案吗?

   
谢谢、保持安全、
Bhautik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhautik:

    希望你们做得好!

    请问您是否始终需要 LDO 电源?

    如果是、我恐怕 TPS61098x 很难保持纳安级电流。 TI 具有超低 LDO、这可能是一个不错的选择。

    如果仅在加载时需要 LDO、则可以选择 TPS61098x 的 LDO 集成部件、并在睡眠期间设置低电平模式。 (同样、我发现没有3.3V LDO)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

      感谢您的回复。

      我希望你们做的很好!!

      实际上、在我们的应用显示屏中、还需要始终保持开启状态、因此始终需要 LDO 电源。 MCU 和其他电路将根据毫微功耗计时器配置打开。

      那么、对上述解决方案有什么想法吗?


    谢谢、
    Bhautik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhautik:

    如果您非常关心 Iq 和效率、我建议在 TPS61098x 之后使用外部 LDO。  下面是 LDO 产品链接、您可以检查具有足够功能的低 Iq 器件。

    http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/overview.html?keyMatch=LDO&tisearch=Search-EN-everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

      感谢您的回复。 这正是我确切地看的 fr。

      再次感谢..!

    此致、
    Bhautik