大家好、
我们正在设计一个电池供电的应用、在该应用中、我们需要将3.3V (100mA 要求)从3.6V 电池(LiSOCl2不可再充电)转换为3.3V (100mA 要求)。
最初、我想通过一个单独的升压转换器+一个独立 LDO 的组合来生成3.3V 电压。
那么、问题是、如果我们已经使用"TPS610986"、我们是否需要单独的 LDO 来生成3.3V 电压?
请确保系统的输入为"3.6V"。 我们希望 IQ 电流在"纳安"范围内。
我不熟悉电源设计、因此您能为此建议最佳解决方案吗?
谢谢、保持安全、
Bhautik