Other Parts Discussed in Thread: TPS61176, TPS61177A, LP8556, LM36274
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61176 主题中讨论的其他器件: TPS61177A、 LP8556、 LM36274
大家好、
我们是否为该多通道 BL 驱动器 IC 提供了更高的平衡速率解决方案?
TPS61176的电流典型值为1.3%。 它的最大值是多少? 谢谢。