This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:问题 BQ24195默认模式(无主机模式)。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869764/bq24195-problem-bq24195-default-mode-without-host-mode

器件型号:BQ24195

尊敬的 TI:

我使用的 BQ24195采用以下配置、 此处连接了我的电路、我使用的是默认模式(无主机模式)。  

从我的电路中、我没有使用 USB 充电、因此我删除了该部分

我有 D+和 D-短接至 R74、我没有安装 I2C 上拉电阻(R76、R78)和中断上拉电阻(R273)。

我没有使用 OTG 功能,因此引脚直接接地(通过 R280 0r),CE 引脚也直接接地(通过)。

ILIM 引脚与330R (R282)连接。

TS1和 TS2短接(R274和 R276)、R277 (5.23K)、R283 (30.1K)。

我有上述内容、但 STAT 引脚持续以1Hz 的频率闪烁。

如果我犯了任何错误、请告诉我。

这对于没有主机模式以及如何进行调试来说是可以的。

谢谢、此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在没有主机模式的情况下使用此充电器、但它将无法提供状态反馈、除非通过 STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁。

    但是我注意到了两件事:

    1) 1) SYS 输出上有大量的电容(~270uF)。 我觉得该器件可能会有一点高、通常需要至少20uF 的 MLCC 电容。 我会考虑将其降低一些(最多可能降低至200uF)、并确保它是 MLCC 电容(不是钽或电解电容)。

    2) 2) TS 电阻分压器网络需要介于数据表 EC 表中的 VLTF 规格和 VTCO 规格之间、以便充电正常工作。 请更正此错误。 通常、电池的并联热敏电阻会添加到此节点、以使充电器处于 TNORMAL 状态。  

    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    BQ24195运行良好、我有另一个疑问、在某些情况下、我不使用 BQ24195的电池、如何禁用电池功能或如何在电池耗尽的情况下运行 BQ24195。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以禁用充电(通过 I2C 或外部/CE 位)。 在这种情况下、降压转换器将 VSYS 调节为 VSYSMIN。 请记住、此充电器未检测到电池是否存在。 您将需要通过其他方式确定该值。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我能否将/CE 引脚与 SYS 引脚连接以禁用充电。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、

    是的。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    现在我对 BQ24195有一些问题,根据我的原理图,我已经将10K POT 连接到 R283 (30.1K)将 POT 调节到 电压, 在 VLTF 规格和 VTCO 规格之间,它只能工作几分钟,几分钟后 STAT LED 闪烁。

    如果我犯了任何错误、请告诉我

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否读取器件寄存器 REG09以确定存在什么故障?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的重放、我正在使用不带主机的默认模式、它 是否在 默认模式下工作?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使在默认模式下、读取寄存器也有助于确定存在哪些故障。

    此致、

    Joel H