尊敬的 TI:
我使用的 BQ24195采用以下配置、 此处连接了我的电路、我使用的是默认模式(无主机模式)。
从我的电路中、我没有使用 USB 充电、因此我删除了该部分
我有 D+和 D-短接至 R74、我没有安装 I2C 上拉电阻(R76、R78)和中断上拉电阻(R273)。
我没有使用 OTG 功能,因此引脚直接接地(通过 R280 0r),CE 引脚也直接接地(通过)。
ILIM 引脚与330R (R282)连接。
TS1和 TS2短接(R274和 R276)、R277 (5.23K)、R283 (30.1K)。
我有上述内容、但 STAT 引脚持续以1Hz 的频率闪烁。
这对于没有主机模式以及如何进行调试来说是可以的。
谢谢、此致。