This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:噪声性能与电阻式网络电流之间的关系(>5uA)

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882523/tps7a91-relationship-between-noise-performance-and-resistive-network-current-5ua

器件型号:TPS7A91

大家好、

数据表8.1.1指出、通过电阻网络的电流需要大于5uA 才能实现最佳噪声性能。

当电阻网络电流大于5uA 时、噪声性能是否取决于电阻网络电流? 例如、电阻式网络电流增加越多、噪声性能就越好。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    LDO 中的一个重要噪声源是从 Vout 到 FB 引脚再到 GND 的电阻分压器网络。 该噪声称为热噪声,等于4kTR (有时称为4kTR 噪声),其中 k 是玻尔兹曼常数,T 是开尔文温度,R 是电阻。 电阻分压器连接到 LDO 差分放大器的输入端、因此该噪声由 LDO 的闭环增益放大。 在计算该噪声源时、您只需使用 R1和 R2的并联组合、因为运算放大器输入将它们视为几乎并联。 因此、为了减少这种噪声源、需要记住的最重要的一点是、较小的反馈电阻器会产生较小的热噪声。 当然、使用较小电阻器的缺点是它们会通过反馈分压器消耗更多电流;但如果噪声至关重要、则必须做出这种牺牲。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    谢谢。 我将尝试计算由电阻器网络引起的热噪声。

    PSRR 和 LDO 固有噪声如何?

    这些性能是否取决于流经反馈电阻器网络的电流?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    我对我的答复拖延表示歉意。

    PSRR 主要受3项影响:

    在低频时主导 PSRR 波形图的带隙基准。
    2、内部误差放大器在中频频率下主导 PSRR 波形图。
    3、输出电容在经过内部误差放大器增益带宽的高频下主导 PSRR 波形图。

    带隙基准通常由一个 RC 低通滤波器进行滤波、此滤波器在1Hz - 200Hz 左右滚降。
    这是通过外部电容器(称为 NR 或降噪电容器)后面的内部电阻器(通常为100千欧)实现的。
    这个滤波器的存在使得带隙基准噪声不会被内部误差放大器增益、其方法与外部反馈电阻器的方法非常相似(之前描述)。

    如果反馈电阻在外部、它们通常不会影响固有噪声、除非被内部误差放大器增益。
    同样、PSRR 不受其影响、除非在输出中放置了馈电容(CFF)。
    在这种情况下、反馈电阻器和前馈电容器形成一个极点、可减弱噪声并改善 PSRR。
    有关更多详细信息、请参阅以下资源。

    http://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf

    下面的链接提供了一个很好的资源、其中讨论了 LDO 噪声的各种影响:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt201/slyt201.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的详细解释。 我知道流经电阻网络的电流不会影响固有噪声和 PSRR。

    我还根据下图计算了4kRT 噪声。 我发现当等效电阻器(R1//R2)为10k Ω 时、4kRT 噪声几乎等于固有噪声(4.7uVrms)。 我将关心等效电阻器的值、以便4kRT 噪声不会超过固有噪声。

    此致、

    Saito