大家好、
数据表8.1.1指出、通过电阻网络的电流需要大于5uA 才能实现最佳噪声性能。
当电阻网络电流大于5uA 时、噪声性能是否取决于电阻网络电流? 例如、电阻式网络电流增加越多、噪声性能就越好。
此致、
Saito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
数据表8.1.1指出、通过电阻网络的电流需要大于5uA 才能实现最佳噪声性能。
当电阻网络电流大于5uA 时、噪声性能是否取决于电阻网络电流? 例如、电阻式网络电流增加越多、噪声性能就越好。
此致、
Saito
您好、Saito、
LDO 中的一个重要噪声源是从 Vout 到 FB 引脚再到 GND 的电阻分压器网络。 该噪声称为热噪声,等于4kTR (有时称为4kTR 噪声),其中 k 是玻尔兹曼常数,T 是开尔文温度,R 是电阻。 电阻分压器连接到 LDO 差分放大器的输入端、因此该噪声由 LDO 的闭环增益放大。 在计算该噪声源时、您只需使用 R1和 R2的并联组合、因为运算放大器输入将它们视为几乎并联。 因此、为了减少这种噪声源、需要记住的最重要的一点是、较小的反馈电阻器会产生较小的热噪声。 当然、使用较小电阻器的缺点是它们会通过反馈分压器消耗更多电流;但如果噪声至关重要、则必须做出这种牺牲。
谢谢、
斯蒂芬
您好、Saito、
我对我的答复拖延表示歉意。
PSRR 主要受3项影响:
在低频时主导 PSRR 波形图的带隙基准。
2、内部误差放大器在中频频率下主导 PSRR 波形图。
3、输出电容在经过内部误差放大器增益带宽的高频下主导 PSRR 波形图。
带隙基准通常由一个 RC 低通滤波器进行滤波、此滤波器在1Hz - 200Hz 左右滚降。
这是通过外部电容器(称为 NR 或降噪电容器)后面的内部电阻器(通常为100千欧)实现的。
这个滤波器的存在使得带隙基准噪声不会被内部误差放大器增益、其方法与外部反馈电阻器的方法非常相似(之前描述)。
如果反馈电阻在外部、它们通常不会影响固有噪声、除非被内部误差放大器增益。
同样、PSRR 不受其影响、除非在输出中放置了馈电容(CFF)。
在这种情况下、反馈电阻器和前馈电容器形成一个极点、可减弱噪声并改善 PSRR。
有关更多详细信息、请参阅以下资源。
http://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf
下面的链接提供了一个很好的资源、其中讨论了 LDO 噪声的各种影响:
http://www.ti.com/lit/an/slyt201/slyt201.pdf
谢谢、
斯蒂芬