This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:学习周期失败

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890715/bq27520-g4-learning-cycle-failed

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

尊敬的 TI 专家

我正在评估 BQ27520-G4器件。
我将为我们的电池组创建黄金文件并调整其参数。
我们的电池是 NCR18650GA、两个串联的电池组。
我知道该器件适用于单节电池、因此电池电压分为一半并输入到器件。
Battery Management Studio 列表中包含 NCR18650GA 的 Chemisty ID。
因此、我选择了2107作为 Chemistry ID。 正确吗?

尽管我在 SLUA902中尝试执行学习周期、但学习失败。
 更新状态未变为01或02。
 -Ra 值不会与默认值发生变化。

我附加了以下文件。
您能否检查我的文件、并为我提供使用我们的电池组生成黄金文件处理的建议?
 file_1:将曲线释放为空。 放电电流约为350mA
 file_2:解除后5小时内放松的黄金文件
 file_3:将曲线充电至满。
 file_4:在充满电后2小时内放松后将曲线放电为空
 file_5:解除后5小时内放松的黄金文件

谢谢、
此致
Yuichi Tsutsuie2e.ti.com/.../Attached-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    对于学习周期、请使用恒定电流或功率放电。

    我查看了日志文件、似乎放电末尾附近有相当多的噪声和电流增量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Kang 先生

    感谢你的答复。

    我了解我需要恒流放电。

    我尝试检查是否可以使用恒定电流放电更新黄金文件。

    我将在执行该操作后分享结果。

    谢谢、

    此致

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请随时向我们发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../200325.zipDearKangKang 先生

    我执行了具有恒流放电的学习周期。
    随附文件中的"log.xlsx"文件是电池放电、在大约6小时内放松、充电至满、在大约20小时内放松的日志。
    附加文件中的"gg.xlsx"文件是在大约20小时内放松后的黄金文件。

    与 SLUA902一样、宽松更新状态变为01。 但在我的黄金文件更新状态中、没有转到01。
    这有什么问题?
    您能就此提供建议吗?

    谢谢、
    此致
    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    我无法打开充电后的 gg 文件。 请将其保留为 csv。

    您使用了什么化学 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Kang-San

    我附加了 gg 文件的 csv 文件。
    您是否能够打开它?

    ChemID I SAW 为2107。

    谢谢、
    此致
    Yuichi Tsutsuie2e.ti.com/.../after-charging.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 YUichi、

    我已检查化学 ID 2107。 它适用于工作电压为4.2V 至2.5V 的电池。  在您的 gg 文件中、终止电压设置为3V、这是不正确的。  我建议您检查电池规格并确认终止电压。   如果您确定端接电压为3V 而不是2.5V、 我建议您使用 GPCCHEM 来找出最匹配的化学 ID。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San

    感谢你的答复。

    很抱歉、我很晚才回复您。

    我知道我们的电池在 Chemistry id 2107下没有太多电量。

    我们电池的终止电压为3V、因此我将使用 GPCCHEM 作为您的建议。

    谢谢、

    此致

    筑地市越一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi-San、

    感谢你的答复。