主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
尊敬的 TI 专家
我正在评估 BQ27520-G4器件。
我将为我们的电池组创建黄金文件并调整其参数。
我们的电池是 NCR18650GA、两个串联的电池组。
我知道该器件适用于单节电池、因此电池电压分为一半并输入到器件。
Battery Management Studio 列表中包含 NCR18650GA 的 Chemisty ID。
因此、我选择了2107作为 Chemistry ID。 正确吗?
尽管我在 SLUA902中尝试执行学习周期、但学习失败。
更新状态未变为01或02。
-Ra 值不会与默认值发生变化。
我附加了以下文件。
您能否检查我的文件、并为我提供使用我们的电池组生成黄金文件处理的建议?
file_1:将曲线释放为空。 放电电流约为350mA
file_2:解除后5小时内放松的黄金文件
file_3:将曲线充电至满。
file_4:在充满电后2小时内放松后将曲线放电为空
file_5:解除后5小时内放松的黄金文件