This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA-Q1:带宽

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875788/tpl7407la-q1-bandwidth

器件型号:TPL7407LA-Q1
主题中讨论的其他器件:TPL7407L

大家好、我在 TINA 中使用已发布的 TPL7407L SPICE 模型、我正在仿真高于1KHz 的频率下的性能。  

在1MHz 及更高的频率下、我注意到输出波形发生了相移、并且占空比与输入方波信号不匹配。 下面附上了1MHz 频率下的一个示例:

我刚刚运行了示例 TINA 原理图、但将频率从1KHz 更改为1MHz。 此外、在高于3MHz 的频率下、信号稳定至0。 此模型是物理模型吗? 如果是、您能否推荐类似的器件、但那些在大约20MHz 的较高频率下运行的器件?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zain、

    您看到的相移是否可能只是传播延迟? 对于此器件、数据表中的导通和关断传播延迟规格为250ns。 这将解释您在模型中看到的行为。

    我们目前没有任何低侧或任何其他集成电源开关能够以如此快的频率进行开关。