Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL7407LA-Q1 主题中讨论的其他器件:TPL7407L
大家好、我在 TINA 中使用已发布的 TPL7407L SPICE 模型、我正在仿真高于1KHz 的频率下的性能。
在1MHz 及更高的频率下、我注意到输出波形发生了相移、并且占空比与输入方波信号不匹配。 下面附上了1MHz 频率下的一个示例:
我刚刚运行了示例 TINA 原理图、但将频率从1KHz 更改为1MHz。 此外、在高于3MHz 的频率下、信号稳定至0。 此模型是物理模型吗? 如果是、您能否推荐类似的器件、但那些在大约20MHz 的较高频率下运行的器件?
感谢你的帮助。