This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:TPS566235 VBST 引脚电阻器问题

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901233/tps566235-question-for-tps566235-vbst-pin-resistor

器件型号:TPS566235

各位专家:

我们的客户在其电路板上使用 TPS566235、并且面临一些 EMI 问题。 我们正在尝试添加一个具有 BST 电容器的串联电阻器、该电阻器可以进行一些改进。 现在、我们将在下面的原理图中为 R1使用3.3欧姆电阻器。 我们的问题是、我们可以在 VBST 引脚上添加的最大电阻是多少? 3.3欧姆对于我们的器件是否正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、3.3ohm 正常、通常我们建议最大电阻<10 ohm、顺便说一下、什么是客户应用? 输入电压范围、输出电压、输出电流?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    感谢您的确认。 客户的应用是 TV SoC Vcore 电源、输入电压为12V、输出电压为1V、最大输出电流可能高达4~5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    注意、请继续处理客户的应用、如果有任何问题、我们可以提供新的主题供讨论。

    裕昌