请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS566235 各位专家:
我们的客户在其电路板上使用 TPS566235、并且面临一些 EMI 问题。 我们正在尝试添加一个具有 BST 电容器的串联电阻器、该电阻器可以进行一些改进。 现在、我们将在下面的原理图中为 R1使用3.3欧姆电阻器。 我们的问题是、我们可以在 VBST 引脚上添加的最大电阻是多少? 3.3欧姆对于我们的器件是否正常?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.