请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28881 大家好、
我们希望 UCC28881在轻负载和重负载(200mA)条件下均能输出10V 电压并使电压变化在1%以内。
现在的情况是、当它处于重负载(200mA)时、它的输出将为9.6V (下降4%)。
我们如何在重负载时减小压降?
RL (负载电阻器)会产生影响吗? 此设计中没有 RL。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.