Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1, BQ25601D, BQ25601DEVM-877, BQ27Z561EVM-011, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R1、 BQ25601D、 BQ27Z561EVM-011、 BQSTUDIO
大家好、
我计划将 BQ25601D 充电器与 BQ27Z561-R1 (或 R2)器件一起使用、因此在制作 PCB 之前、我打算使用以下评估板:
- BQ25601DEVM-877
- BQ27Z561EVM-011
如 bq27z561EVM-011 EVM 用户指南(SLUUBU0–2018年6月)第13/19页的图9所示、充电器板与监测计板的连接不会出现问题。 对于其他电路板、问题是是否可以同时使用 BQStudio。 在另一个世界中、如果可以使 BQStudio 应用的两个不同电阻、则一个与 BQ25601DEVM-877充电器板相关、另一个用于同时激活 BQ27Z561EVM-011电量监测计板、以同时检查和监控两个器件。
"这个想法是一个可扩展和灵活的工具套件,它支持整个产品系列--以某种方式支持整个生态系统。 因此、如果您使用多个产品、我们可以在单个应用中从容地处理这一问题。 它的功能是帮助您评估电池管理解决方案产品、在您的系统中实施这些产品、对其进行编程、校准、配置化学物质等。 根据您的平台要求进行设置、然后验证配置并确保一切正常。"
然后、可以使用单个应用来管理多个电路板、但不清楚是否可以同时使用 BQStudio 多个电路板。
此致。
F.