This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601DEVM-877:将 BQ25601DEVM-877与 BQ27Z561EVM-011和 BQStudio 的两个电阻配合使用

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1, BQ25601D, BQ25601DEVM-877, BQ27Z561EVM-011, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891759/bq25601devm-877-using-bq25601devm-877-with-bq27z561evm-011-and-two-istances-of-bqstudio

器件型号:BQ25601DEVM-877
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R1BQ25601DBQ27Z561EVM-011BQSTUDIO

大家好、
我计划将 BQ25601D 充电器与 BQ27Z561-R1 (或 R2)器件一起使用、因此在制作 PCB 之前、我打算使用以下评估板:

- BQ25601DEVM-877
- BQ27Z561EVM-011

如 bq27z561EVM-011 EVM 用户指南(SLUUBU0–2018年6月)第13/19页的图9所示、充电器板与监测计板的连接不会出现问题。 对于其他电路板、问题是是否可以同时使用 BQStudio。 在另一个世界中、如果可以使 BQStudio 应用的两个不同电阻、则一个与 BQ25601DEVM-877充电器板相关、另一个用于同时激活 BQ27Z561EVM-011电量监测计板、以同时检查和监控两个器件。

从 BQStudio 视频介绍(链接)中、我可以看到:

"这个想法是一个可扩展和灵活的工具套件,它支持整个产品系列--以某种方式支持整个生态系统。 因此、如果您使用多个产品、我们可以在单个应用中从容地处理这一问题。 它的功能是帮助您评估电池管理解决方案产品、在您的系统中实施这些产品、对其进行编程、校准、配置化学物质等。 根据您的平台要求进行设置、然后验证配置并确保一切正常。"

然后、可以使用单个应用来管理多个电路板、但不清楚是否可以同时使用 BQStudio 多个电路板。

此致。

F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能、BQSTUDIO 中不能同时使用两个器件。  

    谢谢、

    宁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我不是说同一 BQStudio 实例中的两个器件、而是说两个不同的 BQStudio 实例同时运行、并且在每个稳态内部运行一个不同的器件、希望现在更加清晰。

    谢谢、致以最诚挚的问候。

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么想法?

    谢谢!

    此致。

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能 需要在两台计算机上运行两个 BQStudio。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning。

    此致。

    F.