This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:UCC256402

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256404, UCC27524, UCC25640EVM-020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881206/ucc256402-ucc256402

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC256404UCC27524UCC25640EVM-020

我在直流/直流转换器设计中遇到了 UCC256402启动问题。 当我施加输入电压时,VCC 上升至大约15V 并保持平缓,但 RVCC 保持为零,BLK 电压大于3V。 一开始选择 UCC256404作为主控制器、它被改为 UCC256402、试图避免交流过零检测和 X 电容放电功能出现问题、但电路仍然无法启动。 除了交流过零检测/X 电容放电功能(UCC256402没有此功能)和 UVLO 的 BLK 电压、我找不到其他可能影响启动的线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否获得 EVM 来帮助您进行调试? 您的电路可防止 VCC 达到启动所需的值、因此您需要找出您错误的电路、以防止这种情况并解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、香港:
    非常感谢您的快速响应。 当然、我会考虑购买 EVB、如果您能提供以下建议、我也很感激:
    1. EVB 是否能够以直流输入电压而不是 J3上的交流输入电压启动?
    2.根据 EVB 用户指南、LLC 控制器为 UCC256404。 如果我更改为 UCC256402、它是否能够在 J3上以直流输入启动?
    3. RVCC 是否只能在 VCC 第一次启动时达到26V 时启用?
    在我的设计中、没有外部负载(22uF 旁路电容器除外)将 VCC 下拉、但 VCC 仅上升至15V、之后保持在15V。 因此、我感觉 VCC 被控制器的内部电路钳制。 内部电路的哪个部分(或功能)会钳制 VCC?
    此致。
    建平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jianping Fan"]

    您好、香港:
    非常感谢您的快速响应。 当然、我会考虑购买 EVB、如果您能提供以下建议、我也很感激:
    1. EVB 是否能够以直流输入电压而不是 J3上的交流输入电压启动?
    2.根据 EVB 用户指南、LLC 控制器为 UCC256404。 如果我更改为 UCC256402、它是否能够在 J3上以直流输入启动?
    3. RVCC 是否只能在 VCC 第一次启动时达到26V 时启用?
    在我的设计中、没有外部负载(22uF 旁路电容器除外)将 VCC 下拉、但 VCC 仅上升至15V、之后保持在15V。 因此、我感觉 VCC 被控制器的内部电路钳制。 内部电路的哪个部分(或功能)会钳制 VCC?
    此致。
    建平

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第3页列出了 UCC256402和 UCC256404之间的差异。 可以在 J3上使用直流输入。

    在高压连接到直流时、UCC256402应该正常。

    如果 VCC (UCC256402和 UCC256404)无法达到26V、则 IC 无法启动。

    VCC 和 RVCC 之间有一个 LDO。 RVCC 上有多少负载?

    我认为它不会在初始启动时被内部电路锁存-因此您可以探测非常初始的 VCC 以查看它可以达到26V。

    我认为您可以使用 EVM 来查找所有正确的波形、并将您的电路与 EVM 进行比较、以查看是否有任何不同和可能的需要更改的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您说 VCC 有22uF -它是 VCC 上的唯一组件吗? 您是否有连接到 VCC 的偏置电路? 您可以参考 EVM VCC 偏置电路并与您的进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洪:
    感谢您的建议。 我在整个启动过程中捕获了 VCC 波形。 施加直流输入电压后、VCC 单调上升至15V、并始终保持平缓。 RVCC 持续为0V、我相信这很可能是因为 VCC 从未达到26V。
    VCC 有一个来自 NPN 晶体管的偏置电源、其中 E 连接到 VCC、C 连接到来自偏置绕组的整流器阴极和一个10uF 旁路电容器、B 设置为15V (使用15V 齐纳二极管)。  
    RVCC 与一个4.7uF 旁路电容器连接、为两个 UCC27524驱动器芯片的 VDD 供电、并为 LL/SS 引脚提供一个电阻分压器。  
    BLK 引脚上的电压电平大约为3.5V。 我已经下载了 EVB 用户指南并进行了详细研究。
    如果您看到其他线索并需要更多设计信息、请告诉我。  
    晚安。
    建平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供您的原理图供我查看? 我需要查看您的原理图、以查看是否需要修改某些内容。 UCC256402应该可以与直流输入一起工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香港:

    我可以向您发送我们的原理图。 但您的客户支持部门会在早期邮件中建议我  、E2E 是一个公共论坛。 注意它可能公开共享的专有信息。 请在下面找到您的客户支持电子邮件、以供您参考。 同时、请您将您的 TI 电子邮件地址发送给我、然后我可以将我们的原理图发送 给您。

    建平  

    请与 TI 联系。 感谢您的业务。

    您的案例 CS0136313已更新。 为了提供您的回复、我们建议您单击此 链接 或通过回复此电子邮件通知发送电子邮件。 谢谢你。

    简短描述 UCC256402转换器设计
    更新:

    建平、您好、
     
    感谢您联系 TI 客户支持并选择我们的产品作为您解决方案的一部分。 这是为了确认收到您的支持请求。
     
    我之前已经阅读过您与我的同事交谈的记录、我知道您的 UCC256402设计存在启动问题。
     
    我们已经检查了您的原理图设计、在我们的评估中、处理我们 E2E 支持论坛的产品应用工程师将最好解决此问题。 它们提供了器件文档之外的最佳 TI 产品实践和设计方法。 通过该论坛、您将直接与他们接洽、并将向您分享有关您的 UCC256402设计所需的所有诊断。
     
    下面是添加您的帖子的链接。
     
    请注意、E2E 是一个公共论坛。 注意您可能公开共享的专有信息。 最好发布问题的初始描述。 如果我们的应用专家需要使用原理图进行全面评估、他们会通知您其他一些媒介、他们可以继续提供支持。
     
    发布后、请与我分享该链接、以便我可以跟进我们的产品团队、以便您及时获得响应。
     
    感谢您了解我们在支持中心的限制。 我们将等待您的更新。
     
     
    此致、
     
    Jejomar Ildefonso
    德州仪器客户支持
     


    原始详细信息 客户全聊天查询:

    "我在直流/直流转换器设计中遇到了 UCC256402启动问题。

    当我施加输入电压时、VCC 上升至大约15V 并保持平缓、但 RVCC 保持为零。 BLK 电压大于3V。

    我根据数据表信息设计电路。 我的大多数采用 TI 控制器的设计都是成功的、没有参考 EVA 模块。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hong_huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查您的 Q9是否处于稳压状态、Z1的电压是否为15V、因此 Q9发射器到 VCC 的电压是否为15V? 如果是、您的转换器实际上已经启动?

     您可以在上电然后上电之前使用示波器探测 VCC、 您应该会看到 VCC 达到其启动阈值。 否则、 您可以尝试移除 Q9以查看 VCC 是否仍 保持15V。

    我建议您获取 EVM、将 IC 更改为 UCC256402、然后将 TP14连接到 TP1、并将直流电压应用于 J1-J2、以帮助您进行电路板调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、将 TP14连接到 TP1以在 J1-J2上使用直流输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香港:

    如何获取 EVM? TI 网站上有三个 EVM。 哪一个将用于我? 请提供建议。

    产品匹配

    器件型号 状态 说明 产品系列
    ESDEVM 激活 通用 ESD 评估模块 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
    EVMK2G 激活 66AK2Gx (K2G)评估模块 C6000 DSP + Arm
    EVMK2H 激活 66AK2H 评估模块 C6000 DSP + Arm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板器件型号为

    UCC25640EVM-020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Hong。
    由于 RVCC IN 尚未建立且控制器尚未进入开关状态、因此变压器偏置绕组没有电源。 我将再次检查并删除 Q9、以查看是否有任何变化、并将告知您。 我会考虑获取 EVB 以供参考。 如何获取 EVB 或 EVM?
    同时 、我是否应该将 TP1连接到 TP14或 TP12?
    此致。
    建平粉丝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香港:

    我将获取一个 EVM 作为参考。 您能否为我的测试提供 EVM 类型? 附了 TI 网站上的 EVM 图片。 我不确定这 是否正确。  

    建平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、香港:
    我断开了偏置电源晶体管 Q9。 启动行为仍然相同- VCC 上升至15V 并保持平缓、RVCC 始终保持零电压。 看起来 VCC 被 UCC256402的内部电路钳位。 我在 IC 方框图中记下了两个可能相关的信号- VCCClampEn 和 RVCCEn。 如果您能详细介绍这两个信号的功能、尤其是启用和禁用它们的操作条件、我将不胜感激。 进一步调试问题可能对我很有帮助。  
    周末愉快!
    建平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、香港:
    我断开了偏置电源晶体管 Q9。 启动行为仍然相同- VCC 上升至15V 并保持平缓、RVCC 始终保持零电压。 看起来 VCC 被 UCC256402的内部电路钳位。 我在 IC 方框图中记下了两个可能相关的信号- VCCClampEn 和 RVCCEn。 如果您能详细介绍这两个信号的功能、尤其是启用和禁用它们的操作条件、我将不胜感激。 进一步调试问题可能对我很有帮助。  
    周末愉快!
    建平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、香港:
    我断开了偏置电源晶体管 Q9。 启动行为仍然相同- VCC 上升至15V 并保持平缓、RVCC 始终保持零电压。 看起来 VCC 被 UCC256402的内部电路钳位。 我在 IC 方框图中记下了两个可能相关的信号- VCCClampEn 和 RVCCEn。 如果您能详细介绍这两个信号的功能、尤其是启用和禁用它们的操作条件、我将不胜感激。 进一步调试问题可能对我很有帮助。  
    周末愉快!
    建平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC VCC 必须达到其开启阈值、然后才能启用内部电路。

    您的电路具有与 VCC 的额外连接、您需要断开所有连接才能尝试。 如果您仍然无法使 VCC 达到其阈值、则可以更改为使用新 IC、因为电路板上的 IC 可能会损坏。

    您需要使用 EVM 来帮助您进行调试、因为您的电路可能存在其他问题。 同样、IC VCC 必须达到其开启阈值、然后才能启用内部电路。 您的外部电路似乎有一些钳制 VCC 的东西、或者您电路板上的 IC 已经损坏。 如果您有 EVM、则可以很容易地通过测试来确定您是否将 IC 放在 EVM 上、以确定它是否损坏或电路板是否有不良情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香港:

    如何获取免费送货优惠码。 以下附件来自 E2E 支持。 我按照以下说明单击此选项可以解决我的问题、但没有优惠码。 我现在正在订购 EVM。

    建平范

    尊敬的 E2E 用户:

    根据 E2E 上正在进行的讨论、我们建议您提供解决问题的答案。

    如果您认为问题已经解决、请告知我们。 请单击该主题上的以下按钮之一:

    1:如果提供的答案解决了您的问题、请单击 此已解决我的问题

    2:如果提供的答案未解决您的问题、并且您的问题需要进一步注意、请单击 "这未解决我的问题"

    感谢您的反馈、并邀请您在  TI store 享受免费标准送货服务。 单击“此已解决我的问题”确认您的问题已解决后,我们将向您发送一封包含 您的免费送货优惠码的电子邮件。

    此主题将在不活动30天后锁定。

    此致、
    E2E 团队
    E2E.ti.com