This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:可使用 PWM 或 DAC 控制输出

Guru**** 2529790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TPS61175, TLV61048, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892262/tlv61046a-possible-to-use-pwm-or-dac-to-control-output

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TPS61175PMP15037TLV61048TLV61046TPS61099

大家好、我使用了 WEBENCH

并对此进行了仿真。

输入将是

www.adafruit.com/.../1578

锂离子聚合物电池- 3.7V 500mAh

以创建25V (最大电流40mA)。

我可以问

问题0。 TLV61046A 的 FB 引脚可产生0.795V 电压、对吧?

由于 TPS61175等其他产品的 VFB = 1.229V、我想再次检查。

问题1. 考虑到 LiPo 输入、我能否应用 PMP15037中的公式、以便能够控制 TLV61046A 的输出?

我正在考虑使用 MSP430G2 launchpad 的 PWM 或 Arduino Due 的 DAC 进行测试。

kΩ 显示"R2应保持小于80 μ A、以确保流经 R2的电流至少比 FB 引脚泄漏电流大100倍。"、

使用 PMP15037似乎是我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我是否可以知道您期望的 DAC 电压范围和 Vout 目标?  

    PMP15037专为 LED 应用而设计。 您更喜欢控制电流吗? 您的应用程序有何负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu

    [引述 USER="Minqiu Xe)]我是否知道您期望的 DAC 电压范围和 Vout 目标?  [/报价]

    0至3.3V;Arduino 的 DAC 可创建此电压范围。

    [引用用户="Minqiu Xe"> PMP15037 专为 LED 应用而设计。 [/报价]

    正如您看到的"原始问题:"

    我创建它是为了使用 DAC 控制输出电压。

    [引用用户="Minqiu Xe"]您的应用程序的负载是多少?

    这是一款 LED 驱动器+升压转换器应用;我需要使用3.7V 锂聚合物电池来打开多个白光 LED。

    我测试了30到40mA 对于我的 LED 来说足够了。

    问题0。 TLV61046A的 FB 引脚可产生0.795V 电压、对吧?

    问题1. kΩ 显示"R2应保持小于80 μ A、以确保流经 R2的电流至少比 FB 引脚泄漏电流大100倍。"、

    使用 PMP15037似乎是我的问题。

    我能否在 R2处添加一个额外的电阻器来控制输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    输出电压范围是多少? 25V 是最大电压吗?

    TLV61048 FB 的典型电压为0.795V。 但如果 VFB 高于1.2V、则 TLV61048具有12V 固定输出功能。 因此、请注意并确保在运行期间 VFB 低于1.2V。

    这是一个使用 DAC 控制输出电压的应用。  http://www.ti.com/lit/an/slva251/slva251.pdf 它比  PMP15037更适合电压控制操作 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Minqiu Xe">此处是一个使用 DAC 控制输出电压的应用。  http://www.ti.com/lit/an/slva251/slva251.pdf [/报价]

    谢谢您! 这就是我要找的那个。

    [引用用户="Minqiu Xe"]最大电压是否为25V?

    是的

    [引用用户="Minqiu Xe">输出电压范围是多少? [/报价]

    我所需的范围是 Vout = 8V 至25V (最大电流为0.04A)、但是、

    "R2应 kΩ 小于80 μ A、以确保流经 R2的电流至少比 FB 引脚泄漏电流大100倍。"、数据表中的这一行内容让我觉得无法实现。

    输入为 www.adafruit.com/.../1578

    锂离子聚合物电池- 3.7V 500mAh

    [引用用户="Minqiu Xe">但 如果 VFB 高于1.2V、则 TLV61048具有12V 固定输出功能。 [/报价]

    没有注意到这一点。 感谢您的介绍。

    我想我们讨论的是 TLV61046A。 您是说我应该更改为 TLV61048吗?

    [引用用户="Minqiu Xe">TLV61048 FB 通常为0.795V。 [/报价]

    这是否意味着来自 TLV61046A 和 TLV61048的 FB 引脚的反馈电压会随具体情况的变化而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉、出现拼写错误。 它应该是 TLV61046A、这就是我之前提到的所有内容。 (TLV61048不能支持如此高的电压)

    kΩ R2应保持小于80 μ A、以确保流经 R2的电流至少比 FB 引脚泄漏电流大100倍。"、这是正常使用、R2过大将影响 Vout 精度。 如果需要额外的 R2、则可以接受稍大的 R2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu

    谢谢。 让我总结一下上述内容。

    然后,关于我的要求,我所需的范围是 Vout=8V 至25V (最大电流0.04A),

    这是可以通过 Lipo 输入实现的吗?

    "但如果 VFB 高于1.2V、则 TLV61048具有12V 固定输出功能。 "

    那么、VFB = 0.795V、我的输出电压范围是多少?

    还是 VFB 可以变为1.2V? 什么时候会发生这种情况?

    我想我应该知道这个"12V 固定输出功能"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [引用用户="David__"]

    然后,关于我的要求,我所需的范围是 Vout=8V 至25V (最大电流0.04A),

    这是可以通过 Lipo 输入实现的吗?

    [/报价]

    如果最小输入电压为3.7V、则正常。  

    [引用用户="David__"]-"但 如果 VFB 高于1.2V、则 TLV61048具有12V 固定输出功能。 "[/报价]

    抱歉、我的拼写错误是 TLV61046。 如果 VFB 达到或高于1.2V、它将进入12V 固定功能。 您可以在函数方框图中查看它。 它在正常运行时具有50%的裕度、因此我们没有在数据表中描述详细信息。  

    对于 Vout 调整输出用法、如果 Vout 平稳跟踪预期信号、则 VFB 将 Vref 保持在0.795V 左右。 这不会是问题。 如果 DAC 的外部信号瞬态过快、则 VFB 可能会升高到1.2V 以上。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu

    我想我们几乎已经完成了。 让我仔细检查一下;

    [引用用户="Minqiu Xe">如果最小输入电压为3.7V、则没关系。  [/报价]

    问题0。 您是如何计算最小输入电压的? 由于 WEBENCH 允许2.5V 输入、我感到困惑。

    [引用用户="Minqiu Xe"]如果 VFB 达到或高于1.2V,它将进入12V 固定功能。

    问题1. 我不希望 VFB 达到1.2V 或更高。 如何防止这种情况?

    如果我遵循 WEBENCH 的原理图、会发生这种情况吗?

    [引用用户="Minqiu Xe]VFB 将 Vref 保持在0.795V 左右。 [/报价]

    或者、如果我有外部电阻分压器、VFB 是否始终为0.795V?

    我只能发现此器件在12V 固定输出下非常有用。

    [引用用户="Minqiu Xe">如果 DAC 的外部信号瞬变过快、则 VFB 可能会升高到高于1.2V。   [/报价]

    我可以询问这些数字吗? 我认为我无法从数据表中找到该器件。

    例如、我将使用 DAC 创建一个三角波。

    此升压转换器是否接受频率为4MHz 的三角波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    问题0。 是的、转换器允许更低的输入电压。 但是、如果 Vin 太小、它可能没有足够的电流能力。 因为转换器会限制电感的峰值电流、而不是 Iout。 我谈到的最小输入电压用于详细应用、具体取决于电池或您的要求。 如果不是3.7V、请确认数据。  

    问题1. 恐怕 Webench 无法模拟可调输出解决方案。 您有其他仿真软件吗? 例如 TINA 或 PSpice?

    如果没有快速瞬态、并且转换器可以平稳跟踪基准信号、则不会出现问题。

    您显示的三角波为10kHz、而不是4Mhz。(如果不需要、可以使用 RC 电路对纹波进行滤波)。 调光频率的实际要求是什么? 电流将在调光期间变化、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Minqiu Xe">]我谈到的最小输入电压用于详细应用、具体取决于电池或您的要求。 如果不是3.7V、请确认数据。  [/报价]

    问题0。 此 Lipo 电池的电压范围为3V 至4.2V。 当生成最大输出 VOUT = 25V 时、这是否会成为一个问题?

    [引用用户="Minqiu Xe"]例如 TINA 或 PSpice?

    我有 TINA 9。

    [引用用户="Minqiu Xe"]您显示的三角波为10kHz,而不是4Mhz [/引用]

    我的差。 图片是一个说明。 10kHz 和4MHz 都是示例。

    [引用用户="Minqiu Xe"]调光频率的实际要求是什么?

    它是200Hz。

    问题1. 说到 TINA、是否有办法仿真可调输出解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经完成了计算、假设效率为80%或76%、L=10uH、Vin=3V、Vout=25V、Io=0.04A、这是可以的。

    您可以使用 TINA 在我几天前与您共享的应用之后进行仿真。 如果您没有这种模式、我可以在下周的晚些时候与您分享。

    我不确定转换器是否可以在200Hz 的如此宽的电压范围内瞬变。 建议通过仿真或基准测试进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从 Webench 导出的模型也应该起作用。 您可以通过下面的指导来获取它。 它适用于 TPS61099、但适用于替换了器件型号的 TLV61046。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/884700/3271822#3271822