主题中讨论的其他器件: TPS61175、 PMP15037、 TLV61048、 TLV61046、 TPS61099
大家好、我使用了 WEBENCH
并对此进行了仿真。
输入将是
锂离子聚合物电池- 3.7V 500mAh
以创建25V (最大电流40mA)。
我可以问
问题0。 TLV61046A 的 FB 引脚可产生0.795V 电压、对吧?
由于 TPS61175等其他产品的 VFB = 1.229V、我想再次检查。
问题1. 考虑到 LiPo 输入、我能否应用 PMP15037中的公式、以便能够控制 TLV61046A 的输出?
我正在考虑使用 MSP430G2 launchpad 的 PWM 或 Arduino Due 的 DAC 进行测试。
kΩ 显示"R2应保持小于80 μ A、以确保流经 R2的电流至少比 FB 引脚泄漏电流大100倍。"、
使用 PMP15037似乎是我的问题。