This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B:用于设置精确 UVLO 的参数

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882133/tps54340b-parameters-to-set-accurate-uvlo

器件型号:TPS54340B

大家好、

 

我希望精确设置 UVLO 启动和停止电压、那么您能否回答我的问题、以便更好地了解我应该关注的方面?

 

8.3.7中②的"1.2uA"(①)是否指7.5中"输入电流"行中描述的"-1.2uA"()?

如果是、我知道它将在–0.58uA (最小值)至-1.8uA (最大值)之间变化、但这种理解是否正确?

 

[请参阅第8.3.7节、启用和调节欠压锁定]

 

[请参阅第7.5节、电气特性]

 

2.从8.3.7中的描述来看,我理解为以下内容。 这种理解是否正确?

在启用下,热分流器:将从 EN 引脚输出1.2uA (I1,典型值)

过使能热电流:EN 引脚将输出4.6uA (I1+Ihys、typ)电流

 

3.根据7.5中的"使能阈值电压"、我了解使能热分流器将在1.1V (最小值)至1.3V (最大值)之间变化。

这种理解是否正确?

 

4.您为什么在+/- 50mV 条件下测量规格? 内部比较器是否具有+/-50mV 失调电压?

如果是、我认为我们还需要注意偏移、以设置精确的阈值。

 

5。 请告诉我超过"使能热电流+ 50mV"的最小和最大流动电流。

我猜从7.5中的以下规格来看、它将是 I1+ Ihys =- 2.78 (min)到-6.3 (max)、这种理解是否正确?

 此致、

Takashi Onawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    是的、它们是相同的、并且在整个温度范围内具有该容差。

    2.正确。

    3.正确。

    由于电流消耗之间存在很大的差异、因此该规格只是在阈值上下测量。 最小值/最大值考虑了所有误差  

    5.这是一个很好的估计,但我们无法加以说明。 我将与内部团队核实任何测试数据。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edon-San、您好!  

    感谢您的快速响应。 我可以结束1到4个问题。

    您需要多长时间进行检查?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    很抱歉耽误你的答覆,我不在办公室。

    我已将您的电子邮件抄送给产品专家、以获取更多信息。

    此致、

    Ethan