大家好、
我希望精确设置 UVLO 启动和停止电压、那么您能否回答我的问题、以便更好地了解我应该关注的方面?
8.3.7中②的"1.2uA"(①)是否指7.5中"输入电流"行中描述的"-1.2uA"()?
如果是、我知道它将在–0.58uA (最小值)至-1.8uA (最大值)之间变化、但这种理解是否正确?
[请参阅第8.3.7节、启用和调节欠压锁定]
[请参阅第7.5节、电气特性]
2.从8.3.7中的描述来看,我理解为以下内容。 这种理解是否正确?
在启用下,热分流器:将从 EN 引脚输出1.2uA (I1,典型值)
过使能热电流:EN 引脚将输出4.6uA (I1+Ihys、typ)电流
3.根据7.5中的"使能阈值电压"、我了解使能热分流器将在1.1V (最小值)至1.3V (最大值)之间变化。
这种理解是否正确?
4.您为什么在+/- 50mV 条件下测量规格? 内部比较器是否具有+/-50mV 失调电压?
如果是、我认为我们还需要注意偏移、以设置精确的阈值。
5。 请告诉我超过"使能热电流+ 50mV"的最小和最大流动电流。
我猜从7.5中的以下规格来看、它将是 I1+ Ihys =- 2.78 (min)到-6.3 (max)、这种理解是否正确?
此致、
Takashi Onawa