主题中讨论的其他器件: TPS2372-4EVM-006、 TPS2372
工具/软件:WEBENCH设计工具
对于 POE PD 类别、您会建议使用哪种 MOSFET?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
对于 POE PD 类别、您会建议使用哪种 MOSFET?
我想设计一个适用于物联网摄像头的 POE 以及24 VDC 适配器。 摄像头需要5V-4.25A 的电源。 它将具有适配器优先级。
目前我已完成以下设计。 由于我不是电子产品、我不能确定细节是否完整! 您是否可以为我检查它?e2e.ti.com/.../POE--with-ADP-24-VDC-_2800_5V_2C00_4.25A_2900_.pdf