This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM74670-Q1:LM74670-Q1是否可用于4级 POE 器件?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74670-Q1, TPS2372-4EVM-006, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892371/webench-tools-lm74670-q1-can-lm74670-q1-be-used-in-poe-device-for-class-4

器件型号:LM74670-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2372-4EVM-006TPS2372

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

对于 POE PD 类别、您会建议使用哪种 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuri、您好!

    PoE 器件的工作电压为48V、由于反向条件下的42V 限制、LM74670-Q1将无法工作。

    您能否分享有关最终用途、工作电压和电流要求的更多详细信息。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想设计一个适用于物联网摄像头的 POE 以及24 VDC 适配器。 摄像头需要5V-4.25A 的电源。 它将具有适配器优先级。  

    目前我已完成以下设计。 由于我不是电子产品、我不能确定细节是否完整! 您是否可以为我检查它?e2e.ti.com/.../POE--with-ADP-24-VDC-_2800_5V_2C00_4.25A_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuri、您好!

    我已经研究了共享的设计 pdf、但无法满足您对 LM74670-Q1的使用计划的要求?

    它是否用于24V 适配器输入的反极性保护?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 LM 74670-Q1作为 Etherent 变压器(L1)之后的桥式整流器(如其数据表中所示)、稍后我将遇到 TPS2372-4EVM-006评估模块(修订版 A)并使用其桥式整流器作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuri、您好!

    由于反向额定电压(-42V)限制、我们无法在48V POE 线路上使用 LM74670-Q1进行桥式整流。

    您似乎打算在此应用中使用 TPS2372器件 EVM 原理图。

    如果我们有帮助回答/解决您的问题、请单击结尾处的"此问题已解决"按钮

    此致、

    Kari。