Other Parts Discussed in Thread: TPS2321, TPS24770
主题中讨论的其他器件: TPS24770
尊敬的 TI:
我计划将 TPS2321用于当前正在处理的项目。 但是、我在其数据表中找不到最高结温或 Tjmax 参数。 最大虚拟结温是否与 Tjmax 相同? 如果它们不同、您能给我一个虚拟结温的定义吗?
我的项目的最高工作环境温度为60C、因此我想确认该控制器的最高工作温度。
谢谢、此致、
切斯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
切斯特、您好!
该器件是一款控制器、流入器件的电流最高约为 mA。 控制器中不会有任何显著的功率耗散、因此没有明显的温升。
该器件可在 –40°C 至85°C 的环境温度范围内安全运行、在这种情况下、您可以看到器件结温将在 –40°C 至100°C 的范围内
您好 Praveen、
请参阅下面的详细信息
我在我们的装置上以60°C 的温度测试了 TPS2321、在最坏的条件下测得的外壳温度为92C。 这就是我需要具有更高温度额定值的控制器的原因。 如果您能为 TPS2321提出引脚兼容的替代方案、那将会是一个不错的选择。
谢谢、此致、
切斯特
切斯特、您好!
以下链接中的热插拔选择工具将帮助您为您的应用选择合适的器件
http://www.ti.com/lit/sg/slyt643/slyt643.pdf?&ts=1589359093867