This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2321:工作虚拟结温范围

Guru**** 2931680 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2321, TPS24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901202/tps2321-operating-virtual-junction-temperature-range

器件型号:TPS2321
主题中讨论的其他器件: TPS24770

尊敬的 TI:

我计划将 TPS2321用于当前正在处理的项目。 但是、我在其数据表中找不到最高结温或 Tjmax 参数。 最大虚拟结温是否与 Tjmax 相同? 如果它们不同、您能给我一个虚拟结温的定义吗?

我的项目的最高工作环境温度为60C、因此我想确认该控制器的最高工作温度。

谢谢、此致、

切斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 专家、  

    我的客户还告诉我、如果我们使用更高的、明确定义的 Tjmax 进行引脚兼容替换、我们应该建议这样做。 如果您有建议、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    我正在研究这个问题、并将在明天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    该器件是一款控制器、流入器件的电流最高约为 mA。 控制器中不会有任何显著的功率耗散、因此没有明显的温升。  

    该器件可在 –40°C 至85°C 的环境温度范围内安全运行、在这种情况下、您可以看到器件结温将在 –40°C 至100°C 的范围内

    虚拟结温的定义: https://www.jedec.org/standards-documents/dictionary/terms/virtual-junction-temperature-internal-equivalent-temperature-tj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您分享有关虚拟结温的信息。 在最高100°C 结温下、此控制器可能不适合我的项目。 您能否推荐您产品系列中的其他控制器以更高的额定结温替代此 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    您的系统最高环境温度是多少?

    您能告诉我您的系统规格吗? (VIN、最大负载电流、总输出电容、所需的保护特性)

    您是否需要双热插拔控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请参阅下面的详细信息

    • 最高环境温度为60C
    • 输入电压- 18V 至30V、额定电压24V
    • 我需要双热插拔控制器、因为它将用于5.1V 和3.3V 功率级。
    • 5.1V 时的最大负载电流为12A
    • 3.3V 时的最大负载电流为18A
    • 每个功率级的总输出电容为2000uF
    • 保护特性包括 OVP 和 OCP

    我在我们的装置上以60°C 的温度测试了 TPS2321、在最坏的条件下测得的外壳温度为92C。 这就是我需要具有更高温度额定值的控制器的原因。 如果您能为 TPS2321提出引脚兼容的替代方案、那将会是一个不错的选择。

    谢谢、此致、

    切斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    遗憾 的是、我们没有双热插拔控制器可满足您的要求、并且虚拟结温范围大于100°C。

    您能否考虑为每个电源轨(5.1V 和3.3V)使用两个 TPS24770热插拔控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的建议。 我将首先查看数据表。 您是否有其他引脚比 TPS24770少的单通道热插拔控制器?

    谢谢、此致、

    切斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    以下链接中的热插拔选择工具将帮助您为您的应用选择合适的器件

    http://www.ti.com/lit/sg/slyt643/slyt643.pdf?&ts=1589359093867