请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25898D 主题中讨论的其他器件:TS5USBC41、
尊敬的 TI 支持:
我们正在尝试将 BQ25898D 整合到使用 USB Type C (DRP)的便携式产品中。 由于充电器和处理器都需要访问 USB 数据线、因此我们使用 TS5USBC41在这些器件之间进行切换。 在我们的当前设计中、由于 USB type C 控制器在开始时执行握手、因此 VBUS 应用延迟。
当数据线在 VBUS 之前连接时、是否会造成问题? 我们假定现在是不安全的、因此添加了两个 N 沟道 MOSFET、以便仅在已应用 VBUS 或系统以主机模式运行时控制多路复用器上的输出使能引脚。
提前感谢您的支持。
此致、
Alex