This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:不带 VBUS 的 USB 数据线

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC41, BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875440/bq25898d-usb-data-lines-without-vbus

器件型号:BQ25898D
主题中讨论的其他器件:TS5USBC41

尊敬的 TI 支持:

我们正在尝试将 BQ25898D 整合到使用 USB Type C (DRP)的便携式产品中。 由于充电器和处理器都需要访问 USB 数据线、因此我们使用 TS5USBC41在这些器件之间进行切换。 在我们的当前设计中、由于 USB type C 控制器在开始时执行握手、因此 VBUS 应用延迟。

当数据线在 VBUS 之前连接时、是否会造成问题? 我们假定现在是不安全的、因此添加了两个 N 沟道 MOSFET、以便仅在已应用 VBUS 或系统以主机模式运行时控制多路复用器上的输出使能引脚。

提前感谢您的支持。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    D+/D-引脚用于在插入 VBUS 电源时进行 USB 输入电流限制检测。 在 BQ25898D 输入电流限制检测过程中、主机必须能够连接到 HIZ D+/D-引脚、以便 D+/D-引脚由 BQ25898D 驱动。 当输入电流限制检测不需要 D+/D-引脚时、BQ25898D 将会产生高阻态 D+/D-引脚、以便其他器件可以驱动 D+/D-引脚。

    谢谢、

    宁。