This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:仿真过程中使能引脚无法正常工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901234/ucc27714-enable-pin-not-working-correctly-under-simulation

器件型号:UCC27714

您好!

我正在 Simetrix 8.10j 中使用 UCC27714栅极驱动器的 SPICE 模型、并且遇到了 EN_NC 引脚功能问题。

我已经为该器件创建了一个测试装置、在此器件中、我将使用10V 100kHz 方波驱动 HI 输入、并使用类似的10kHz 信号驱动使能引脚。 不过、当 EN 输入被置为低电平时、HO 输出不会下降到低电平。 请参阅以下仿真图。

我的模型是否有问题、或者模型中是否根本不存在此功能?  

如果您有 Simetrix 可用于验证我的观察结果、我还会附上我的仿真原理图。

提前感谢您的帮助、

迪伦

e2e.ti.com/.../UCC27714_5F00_ENABLE_5F00_TEST.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还附上原理图的捕获、以验证我的连接是否不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    感谢您关注 UCC27714。

    我有 Simetrix 可用、能够运行您的原理图。 我看到的情况与您的观察结果相同、并且将 LI 输入连接到信号、并确认 LO 也没有响应。

    我会继续看、看看我到目前为止是否错过了什么。 从数据表曲线可以 看出、EN 响应时间与 HI 和 LI 响应时间相似。 此模型行为是否会阻碍您的评估?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您回来。 这部分模型不能达到我所期望的效果、这似乎有点奇怪。

    到目前为止、我在设计中对该模型有很好的体验、并使其能够在相对简单的同步降压配置中工作。

    请告诉我、如果您设法弄清楚我在处理 EN 引脚时是否遗漏了详细信息、但数据表确实建议将其置为低电平是一件简单的事情。

    此致、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    感谢您确认您的大多数仿真都按预期工作、但您指出了这一个例外情况。

    在仿真中、我没有找到有关如何使用 EN 引脚的任何信息、应该是上升或下降电压超过阈值的问题、以启用或禁用器件。

    如果您的仿真中需要此功能以获取详细信息数据、我可以在需要时提供基本的权变措施。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我目前正在设法通过设置仿真的初始条件并不向驱动器提供输入来处理这一缺失的功能、但有一种权变措施会很有用。

    感谢您迄今为止的帮助、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    我附加了一个文件、其中包含启用函数的简单权变措施。 只需在具有使能功能的 HI 驱动器输入上添加与门、然后将 HI 信号输入与门、似乎就可以正常工作。

    确认这是否有效、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    e2e.ti.com/.../UCC27714_5F00_ENABLE_5F00_TEST-edit.sxsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard、

    这作为一种权变措施非常有效。

    迪伦