您好!
我正在 Simetrix 8.10j 中使用 UCC27714栅极驱动器的 SPICE 模型、并且遇到了 EN_NC 引脚功能问题。
我已经为该器件创建了一个测试装置、在此器件中、我将使用10V 100kHz 方波驱动 HI 输入、并使用类似的10kHz 信号驱动使能引脚。 不过、当 EN 输入被置为低电平时、HO 输出不会下降到低电平。 请参阅以下仿真图。
我的模型是否有问题、或者模型中是否根本不存在此功能?
如果您有 Simetrix 可用于验证我的观察结果、我还会附上我的仿真原理图。
提前感谢您的帮助、
迪伦