This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:启动时间的最大值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873947/tps63070-maximum-value-of-start-up-time

器件型号:TPS63070

大家好、

我的客户对 TPS63070的启动时间有疑问。

数据表定义了典型的启动延迟(tdelay)和软启动时间(TSS)。

降压模式的 tdelay 和 TSS 的最大值是多少? 条件与数据表相同。

此致、

Saito

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我们不保证这些时序的最大值、因为它们取决于所使用的外部组件。 典型值通过应用部分中用于典型特性的外部组件进行测量。

    您的客户为什么需要这些参数的最大值? 也许我们可以以不同的方式解决这一需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte–San、

    客户表示他们不需要保证最大值。 它们只需要一个参考值/估计值。

    您预计它会增加多少、超过典型值?  

    一旦 TPS63070启动、它们就需要一些器件来启动控制。 因此、他们需要知道最坏的启动时间情况。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    刚刚检查了数据、在室温下、您可以假设最大值为100us。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz-San、

    感谢您检查数据。 我相信对于 t_delay、100us (最大值)是正确的。

    降压模式的启动时间 TSS 如何?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    很抱歉耽误你的时间。

    是的、我错了、你是对的

    由于在 ss 时间上方进行的描述取决于您所使用的组件以及启动期间电流限制产生的电流斜坡。 无法为您提供最大时间值、因为这取决于您的条件、如负载。 请 参阅此处

    我可以为您提供的一个参考值大约为650us @ VIN=12V、VOUT=7V、ILOAD=1A、这是我在测量过程中遇到的最坏情况。 但是、这不能被加热、并且仅在室温下。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz-San、

    感谢您获取测量数据。

    我将使用它作为参考值、这是不可保证的。

    此致、

    Saito