Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
大家好、
我的客户对 TPS63070的启动时间有疑问。
数据表定义了典型的启动延迟(tdelay)和软启动时间(TSS)。
降压模式的 tdelay 和 TSS 的最大值是多少? 条件与数据表相同。
此致、
Saito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Saito San、
很抱歉耽误你的时间。
是的、我错了、你是对的
由于在 ss 时间上方进行的描述取决于您所使用的组件以及启动期间电流限制产生的电流斜坡。 无法为您提供最大时间值、因为这取决于您的条件、如负载。 请 参阅此处。
我可以为您提供的一个参考值大约为650us @ VIN=12V、VOUT=7V、ILOAD=1A、这是我在测量过程中遇到的最坏情况。 但是、这不能被加热、并且仅在室温下。
希望这对您有所帮助。
此致、
莫里茨