Other Parts Discussed in Thread: LM43603
主题中讨论的其他器件:LM43603
您好!
4700µF 将 LM43603用作具有超大电容负载(4700µF μ V/μ F)的降压+24V =>+13V。
PGOOD 保持浮动。
我想知道 PGOOD 引脚是否启用断续保护(这种情况似乎是这样)、PGOOD 是否保持悬空会发生什么情况?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM43603
您好!
4700µF 将 LM43603用作具有超大电容负载(4700µF μ V/μ F)的降压+24V =>+13V。
PGOOD 保持浮动。
我想知道 PGOOD 引脚是否启用断续保护(这种情况似乎是这样)、PGOOD 是否保持悬空会发生什么情况?
感谢你的帮助。
您好 Frank、
感谢您的回复、这对我有所帮助。
我对 Cout 2x4700µF 更精确:实际上我们有300µF "as Cout"、然后在它们后面有一个电感值2.2µH +。
对于这个非常大的电容器负载、我们已经放置了一个较大的 CSS、以实现500ms 的软启动、从而避免自动切断与恢复触发。
我知道这可能会产生一些不稳定性,我同意:这不是设计降压电源的最佳方法:/
我想知道、从您的问题来看、当我们完全关闭直流/直流(Vin=0V)时、它是否会造成一些损坏:由于完全大电容器可能会通过 SW 引脚空至 Vin? (是否有任何"反向"电源保护?)
提前感谢。
你好
好的、我理解您的问题。
通常、当输入为零伏(在某些情况下甚至浮动)时、允许稳压器输出端的电压不是一个好主意
这是因为转换器内功率 MOSFET 的漏极(VIN)和源极(SW)之间有一个二极管。
当 Vout 上的电压和输入保持为零伏时、将有一条通过电感器和该二极管从 Vout 到 Vin 的路径。
即使输入是浮动的、电流也会流动并尝试为输入电容器充电、可能会由于谐振而达到高电压
电感器的电流。 这种现象过去在某些情况下已经出现。
允许电流流流过该二极管可能会导致寄生电容导通、甚至损坏二极管。 因为它不是"真正的"二极管
但当在裸片上构建 MOSFET 时形成寄生、因此它不能在超过几个10s-100s 纳秒的时间内获取电流。
避免此问题的一种方法是在输入到输出之间使用二极管、为输出电容器在器件周围放电提供一条路径。
谢谢