This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603-Q1:大电容器负载上的 PGOOD 问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901056/lm43603-q1-pgood-issue-on-large-capacitor-load

器件型号:LM43603-Q1
主题中讨论的其他器件:LM43603

您好!

4700µF 将 LM43603用作具有超大电容负载(4700µF μ V/μ F)的降压+24V =>+13V。
PGOOD 保持浮动。

我想知道 PGOOD 引脚是否启用断续保护(这种情况似乎是这样)、PGOOD 是否保持悬空会发生什么情况?
感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    将 PGOOD 保持悬空应该是可以的。

    但是、该器件不支持在输出端并联2x4700uF。

    器件可能不稳定、并且可能无法启动。  该器件  

    具有在启动期间激活的断续类型电流限制

    使用如此大的输出电容防止启动。

    如数据表中所述、最大 Cout 必须小于1000uF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我希望你的问题得到了回答。

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的回复、这对我有所帮助。
    我对 Cout 2x4700µF 更精确:实际上我们有300µF "as Cout"、然后在它们后面有一个电感值2.2µH +。  

    对于这个非常大的电容器负载、我们已经放置了一个较大的 CSS、以实现500ms 的软启动、从而避免自动切断与恢复触发。

    我知道这可能会产生一些不稳定性,我同意:这不是设计降压电源的最佳方法:/

    我想知道、从您的问题来看、当我们完全关闭直流/直流(Vin=0V)时、它是否会造成一些损坏:由于完全大电容器可能会通过 SW 引脚空至 Vin? (是否有任何"反向"电源保护?)

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的、我理解您的问题。

    通常、当输入为零伏(在某些情况下甚至浮动)时、允许稳压器输出端的电压不是一个好主意

    这是因为转换器内功率 MOSFET 的漏极(VIN)和源极(SW)之间有一个二极管。

    当 Vout 上的电压和输入保持为零伏时、将有一条通过电感器和该二极管从 Vout 到 Vin 的路径。

    即使输入是浮动的、电流也会流动并尝试为输入电容器充电、可能会由于谐振而达到高电压

    电感器的电流。  这种现象过去在某些情况下已经出现。

    允许电流流流过该二极管可能会导致寄生电容导通、甚至损坏二极管。  因为它不是"真正的"二极管

    但当在裸片上构建 MOSFET 时形成寄生、因此它不能在超过几个10s-100s 纳秒的时间内获取电流。

    避免此问题的一种方法是在输入到输出之间使用二极管、为输出电容器在器件周围放电提供一条路径。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我希望你的问题得到了回答。

    我将关闭此帖子。

    谢谢