This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:电压变化时降压的瞬态响应

Guru**** 2511085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892954/bq25120a-transient-response-of-buck-when-changing-voltages

器件型号:BQ25120A

您好!

我有一个与此 E2E 帖子类似的问题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/850016

我的客户使用 BQ25120A 为 MCU 供电、并在运行时希望将 VSYS 从1.8V 切换到3.1V。 听起来这是可行的(假设 MCU 支持启动后的更改)、但客户担心电源轨在转换期间的瞬态响应。  

我们是否有关于 VSYS 轨在此转换期间的行为的文档? 是否最好以增量方式(例如,1.8->2.5->3.1V)增加?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    SYS 上有什么负载? 在一个步长内将电压从1.8V 转换到3.1V 应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时未连接、可能为50-100mA。  

    您还知道电压转换从哪个点开始吗? 例如、它是在 I2C 写入期间、紧接 ACK 之后还是在 ACK 之后开始?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该更改将在 ACK 后的几个月生效。