请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 您好!
我有一个与此 E2E 帖子类似的问题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/850016
我的客户使用 BQ25120A 为 MCU 供电、并在运行时希望将 VSYS 从1.8V 切换到3.1V。 听起来这是可行的(假设 MCU 支持启动后的更改)、但客户担心电源轨在转换期间的瞬态响应。
我们是否有关于 VSYS 轨在此转换期间的行为的文档? 是否最好以增量方式(例如,1.8->2.5->3.1V)增加?
谢谢、
Nick