Other Parts Discussed in Thread: TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56339 大家好
我的客户正在进行具有以下规格的设计:
VIN=12V... 18V、Vout=5V、Iout=1A
他希望使用15uH 的电感器。
他应该选择什么是电感器饱和电流?
您是否有选择饱和电流的一般准则?
此致
Ueli
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.