This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:电感器饱和电流

Guru**** 2384010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875075/tps56339-inductor-saturation-current

器件型号:TPS56339

大家好

我的客户正在进行具有以下规格的设计:

VIN=12V... 18V、Vout=5V、Iout=1A

他希望使用15uH 的电感器。

他应该选择什么是电感器饱和电流?

您是否有选择饱和电流的一般准则?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表第17页、表2的推荐组件值。

    L 选择5.6 μ H 或6.8 μ H

    饱和电流~4.7A (请参阅 TPS56339的过流保护值)

    (当您计算 L 时、忽略应用中使用的 IOUT 1A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    感谢您的快速回复和理解。 我怀疑应该选择电感器饱和电流来匹配器件过流保护值。 但是、客户询问自己的设计空间比较有限、是否不能使用较低的值。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    出于稳定性考虑、不建议使用15uH、请遵循数据表元件建议表2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您再次强调这一点、我也会向客户指出这一点。

    此致

    Ueli