请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61178 主题中讨论的其他器件:TPS61170
你(们)好。
我们的客户考虑在 以下条件下使用此器件。
输入电压:5V
输出电压:19V
ILIM:1A
但是、在这种情况下、ILIM 设置电阻器为兆阶。
使用几个兆电阻器时、是否存在精度下降等问题?
如果出现问题、建议的最大电阻值是多少?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.