This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:关于 ILIM 设置电阻器@TPS61178

Guru**** 1780110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877836/tps61178-about-ilim-setting-resistor-tps61178

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件:TPS61170

你(们)好。

我们的客户考虑在 以下条件下使用此器件。

 输入电压:5V

 输出电压:19V

 ILIM:1A

但是、在这种情况下、ILIM 设置电阻器为兆阶。

使用几个兆电阻器时、是否存在精度下降等问题?

如果出现问题、建议的最大电阻值是多少?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、teritama、

    请阐明1A 电流限制是开关中的峰值电流限制还是输出电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte。

    1A 电流限制是开关中的峰值电流限制。

    此致

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    由于 IC 工艺和温度的变化、无法将峰值电流设置为太小。

    如果客户只需要1A 电流限制。 TPS61170可能是更好的解决方案。