This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:在 VDS 故障条件下启动期间、计时器引脚上的电压即使在达到 VTMRH 后也会增大。

Guru**** 2812755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873939/lm5060-q1-voltage-across-timer-pin-during-startup-with-vds-fault-condition-goes-off-increasing-even-after-it-touches-vtmrh

器件型号:LM5060-Q1

您好!

  在 VDS 故障条件下启动期间、我需要知道计时器引脚上的电压。 我通过使用 PSpice 施加550mA 过流(即增加负载电流)对情况进行了仿真。 在执行此操作时、MOSFET 的 VGS 在 VTMRH 处变为零(检查光标2值)。 但即使在计时器上的电压增大后也是如此。 根据数据表、计时器到 GND 的绝对最大额定值仅为7V。

下面随附了仿真结果、供您参考。

您能澄清我的疑问吗? 为什么在故障情况下会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athiesh、

    感谢您的支持!

    我将仔细检查它、明天回来。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athiesh、

    在计时器配置文件中似乎是一个错误、但在功能上、器件在计时器电压达到2V 时关闭。 我将检查实施情况、并在本周结束前返回更新。 您可以放弃此错误并继续进行仿真。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

      感谢您的即时响应。 如果错误位于计时器配置文件中、您能否向我发送更新的 SPICE 模型。

    谢谢、此致

    Athieshkumar T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athiesh、

    当然。。。 但需要一些时间。 它必须由建模团队进行修改并保持在队列中。 我将在收到有关时间表的更新后立即与您分享。  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athiesh、

    在实际器件上、定时器引脚电压被钳位在5.6V。 因此、在仿真中、请在计时器引脚上使用齐纳(5V)接地、然后继续。

    我们将采取行动、在接下来的几周内在网上发布更新后的模型。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     感谢您的回复。 您能否详细说明计时器引脚在 IC 内部如何钳位到5.6V (通过在内部使用齐纳二极管或通过其他方式)? 由于在功能方框图中、即使在故障发生后、6uA 电流也会连续流入计时器电容器。 如果齐纳二极管在内部使用、则计时器引脚的最大额定值应约为齐纳击穿电压。 那么、您能向我解释一下实现吗?  

    谢谢、此致

    Athieshkumar T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athiesh、

    IC 中的实现是不同的。 遗憾的是、我们无法分享内部实施细节。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     感谢您提供信息。 您还可以更新数据表中的功能方框图、以便我们能够更清楚地了解情况。

    谢谢、此致

    Athieshkumar T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athiesh、

    当然、我会注意将其反映在数据表的下一修订版中。

    BR、Rakesh