This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT3496的替代产品

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS54201, TPS92612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895282/alternative-for-lt3496

主题中讨论的其他器件:TPS61196TPS54201TPS92612

您好!  

我需要一款与模拟器件 LT3496相当的 TI LED 驱动器。  

此致  

1月   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

      产品线中最相似的器件为:TPS54201 (降压)、TPS61196 (升压)。 也许您也可以与 LPP 团队核实、他们可能有更好的选择。  

       BTW、什么是详细应用? 对于 LT3496、可以使用不同的拓扑进行配置、那么您的应用的详细配置是什么?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    很抱歉耽误你的回答。 客户希望使用 LT3496驱动一串 RGB LED。 他告诉我、他每串需要不到100mA 的电流、但每色串的电源电压 Vout_min= 28V、输入电压 Vin=24V每个灯串的电流应单独控制。 LED 驱动器应具有较小的尺寸和较小的功率损耗、因为外壳非常小且不通风。  该应用是自动售货机的控制器。 我和客户谈论了使用3个 TPS92612的机会、因为他也在寻找 Infineon 的 BCR430U。 但是、我还找到了 TPS92630和 TPS92830。 是否认为它们将是应用的理想选择?

    此致、

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

       是的、TPS92630是一种很好的解决方案、tps92830用于更高的输出电流。 因此、我认为 TPS92630是最佳选择。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    我向客户推荐了 TPS92630。 他问我、当所有三个色串由相同的输入电压驱动时、该 IC 是否具有高功率损耗、因为每种颜色需要不同的电压电平。 是否有关于此设置中的功率损耗的信息?  

    此致

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

      由于这是一个线性驱动器、从电源电压到 Vout 的压降将导致功率损耗。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    客户希望知道芯片在过热之前可以处理多少功率损耗。 他问这是因为应用的外壳尺寸小、客户可能会遇到温度问题。

    BR

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

      您需要为客户应用 EVM 来评估热性能、但没有简单的估算方法。

    BR

    肖恩