This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:如何澄清呼吸和闪烁效应?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881898/tlc59116-breathing-and-blinking-effect-clarification

器件型号:TLC59116

团队、

我想澄清有关 TLC59116 IC 的几个问题:

 

  • 只要闪烁频率介于24Hz 和10.73秒之间、就可以对该部件进行编程以执行闪烁功能
  • 如果利用 LED 全呼功能同时对所有驱动器进行编程、寄存器自动递增功能是否仍然有效?
  • 如果设备被编程为确认 LED 所有呼叫地址,它仍将确认其单独的 i2c 地址,还是必须禁用所有呼叫?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

       1.是的、如果启用了寄存器自动递增功能、它仍然有效;

       2. 我不是很理解“确认 LED 所有呼叫地址是否仍确认其单独的 i2c 地址”的含义,您能详细解释一下这种模式吗? 谢谢。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    1.组闪烁,是。 此外、请注意精度为8位。

    2. Sean 已回答。

    3.可以同时启用所有呼叫和单个呼叫。 但是、默认情况下会启用全呼。 个人 呼叫应由您自己启用。 请参阅 tab.4。