请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116 团队、
我想澄清有关 TLC59116 IC 的几个问题:
- 只要闪烁频率介于24Hz 和10.73秒之间、就可以对该部件进行编程以执行闪烁功能
- 如果利用 LED 全呼功能同时对所有驱动器进行编程、寄存器自动递增功能是否仍然有效?
- 如果设备被编程为确认 LED 所有呼叫地址,它仍将确认其单独的 i2c 地址,还是必须禁用所有呼叫?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.