This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61091:TPS61090、TPS61091、TPS61092反向电流?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881577/tps61091-tps61090-tps61091-tps61092-reverse-current

器件型号:TPS61091
主题中讨论的其他器件:TPS61230TPS61230A

如果输出电压升压输出端(意外)连接了5VDC 电源(非消费类),会发生什么情况–假设在 TPS6109*处于升压模式时,错误地将该输出连接到 USB 电源插座?

(参考 数据表 SLVS484C 第9页的图13–2003年6月–2014年12月修订)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    如果启用省电模式、则不存在反向电流。 如果设置的 VOUT 低于5V、器件应停止开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    也许我不够清楚、所以让我尝试以另一种方式提出问题:

    这是一个最坏的情况(万无一失)测试:

    假设我有 TPS6109*哪个输出电压通过开关连接到 USB 连接器。

    在开关的位置1,TPS6109*被启用并升压,USB 连接器用作输出,为某些外部设备供电。

    开关的位置2用于为锂离子电池充电,TPS6109*被禁用,其输出电压与 USB 端口断开连接,在这种情况下,输出电压用作来自外部电源的5VDC 输入电压。

     

    现在的问题是:如果有任何用户犯错,并且上述开关位于位置1,则在连接外部电源的同时,TPS6109*升压输出:

          - TPS6109*可能会造成哪些损害?

    -      任何最常见的设计墙式适配器或任何类型的常见5VDC USB 充电器和/或电源适配器可能会发生什么损坏?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    如果通过 PS 引脚将器件设置为省电模式、我看不到 TPS6109x 面临的风险。

    如果 USB 电压高于 TPS6109x 的输出、器件将停止开关。 如果 USB 电压低于 TPS6109x 设置输出、TPS6109x 将尝试调节输出。

    我不确定适配器的风险。 我不确定适配器的内部设计。 您可以应用 EVM 作为参考。

    TPS6109x 的输入电压是多少? TPS6109x 是一款非常旧的器件。 如果可能、我会建议其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    您会想到什么新的替代方案-如果更合适、您能给我一些器件型号、我会在规格和价格方面进行研究吗?

    谢谢

    BTW -如果未设置 PS 引脚-有哪些风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

     您可以查看 TPS61230、TPS61230A  

    如果 PS 引脚未设置、则会有反向电流返回升压输入。