Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS61230A
主题中讨论的其他器件:TPS61230、 TPS61230A
如果输出电压升压输出端(意外)连接了5VDC 电源(非消费类),会发生什么情况–假设在 TPS6109*处于升压模式时,错误地将该输出连接到 USB 电源插座?
(参考 数据表 SLVS484C 第9页的图13–2003年6月–2014年12月修订)
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jasper、
也许我不够清楚、所以让我尝试以另一种方式提出问题:
这是一个最坏的情况(万无一失)测试:
假设我有 TPS6109*哪个输出电压通过开关连接到 USB 连接器。
在开关的位置1,TPS6109*被启用并升压,USB 连接器用作输出,为某些外部设备供电。
开关的位置2用于为锂离子电池充电,TPS6109*被禁用,其输出电压与 USB 端口断开连接,在这种情况下,输出电压用作来自外部电源的5VDC 输入电压。
现在的问题是:如果有任何用户犯错,并且上述开关位于位置1,则在连接外部电源的同时,TPS6109*升压输出:
- TPS6109*可能会造成哪些损害?
- 任何最常见的设计墙式适配器或任何类型的常见5VDC USB 充电器和/或电源适配器可能会发生什么损坏?
谢谢
您好、Stan、
如果通过 PS 引脚将器件设置为省电模式、我看不到 TPS6109x 面临的风险。
如果 USB 电压高于 TPS6109x 的输出、器件将停止开关。 如果 USB 电压低于 TPS6109x 设置输出、TPS6109x 将尝试调节输出。
我不确定适配器的风险。 我不确定适配器的内部设计。 您可以应用 EVM 作为参考。
TPS6109x 的输入电压是多少? TPS6109x 是一款非常旧的器件。 如果可能、我会建议其他解决方案。