This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:时间输出信号不稳定

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900855/lm3409hv-unstable-time-output-signal

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

大家好:

我有以下电路  

SAL1==>它有2行、每行4个 LED、每行1A、因此 SAL1应在11V 电压下传导2A 电流

EN1 =>这是一个脉冲信号、持续时间为800us、大约为20 FPS

但是、我在输出时间方面有一些不稳定、这应该遵循 EN1 (第二个图像是 EN1、第一个图像是 EN1之前的反向信号、称为 pulse1、出于实际原因、我将显示大多数时间 pulse1):

信号稳定干净。 但当我探测 sal1 (蓝色)时、我有一个在800us 到接近2ms 之间振荡的信号、示波器中显示了一些屏幕截图。

老实说,不知道会发生什么。 可能电流过大?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    您的命令是否在振荡?  Vin 在此期间的行为。  我假设黄色轨迹线是前两张图片的命令、一张相反、另一张则不是。  最后三张图片的顺序是否相同、黄色是命令、蓝色是输出?  输入电压和 LED 电压似乎几乎相同、这可能会导致奇怪的行为。  此外、您能否更清楚地了解振荡情况?

    我将对您的设计运行一些计算、以查看其运行位置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    关断时为1.1千欧、11V 输出的关断时间仅为65ns。  根据所需的开销电压、或者是否存在任何开关频率范围、该范围可能非常大。  我还得到0.237A 的电感器 di/dt。  这意味着峰值电流阈值为2.46A、因此平均输出电流为2.34A

    您是否在该操作期间查看过开关节点?  它是否甚至在开关、或者 MOSFET 是否刚刚导通?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    黄色轨迹线是命令信号。  而且、尽管画面质量很高、但始终是800 us。 但是,输出蓝色迹线会改变宽度:输出为1800、1500和800us (第三、第四和第五幅图片),具体取决于我手指按示波器上的 save 按钮的不同时刻:(。 它一直在振荡

    我将检查输入电压和输出电压之间的差异、我将告诉您、 但是、假设输出电压、我猜只有当 LED 灯串在该电流下提供高于11V 的电压时、这种情况才可能发生、因此降低输出电压的唯一方法是降低 I 是这样吗? 为了实现正常运行、输入和输出之间应存在什么最小电压差?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin:

    我应该选择较低的 ROFF 值吗?

    关于平均输出,2.34可能会获得比预期更高的电压=>因此输出和输入电压可能非常相似。 对吧?

    您问题的最后一个答案=>正如我说过的、MOSFET 似乎正在打开和关闭、输出正在切换、但在时间脉冲的长度上振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    是的、我会使 ROFF 值更大、尝试4.7千欧、这样计算出的1.954A 时、平均值会降至2A 以下

    我不理解示波器图片。  我看到反相命令为高电平和低电平、但有一部分我无法告诉它在做什么。  在此期间、输出为打开或关闭(在图片5中为关闭、在图片3和4中为打开)、这两个输出与图片中无法看到的黄色轨迹部分保持一致。  我无法判断这是命令问题还是其他问题。  此外、由于这是反相信号、因此在这段时间内 UVLO 信号可能会有所不同?

    至于输入电压接近输出电压的情况、可能存在会导致平均电流更高的副作用、因为电感器充电过程看起来不像"L"充电、而是"RL"。  这是由于输出中的电阻、包括电流感应电阻器和 LED 的动态阻抗、因为没有输出电容器。

    LM3409将仅导通、直至达到峰值电流。  如果 LED 灯串电压达到 Vin - IR 损耗、则不会达到峰值电流阈值、MOSFET 将保持导通状态。  这不会损坏它、只是它不会进行调节。

    我将需要看到实际 UVLO 引脚、输出以及开关节点的清晰图片。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    这里有一些清晰的图片(我希望)。 黄色轨迹线是 EN1反相的(它实际上是前一个信号),从0开始,一直到800us 结束。 蓝色是输出、应遵循 EN1。 ´s 您可以看到、BUE 跟踪始终呈 μ s 振荡、而反相 EN1始终为正确的宽度

    另一方面,在下一张图片中,您可以看到蓝色 UVLO,  

    我将尝试更改 ROFF 以查看是否有任何差异

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    将示波器触发器移到左侧并更改时基、以在屏幕上获得更多波形。  此外、确保示波器扫描是单次扫描、否则您不知道要查看的内容。  ROFF 很可能不会改变此行为。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin:

    我随附了一些屏幕截图、以查看您的问题是否得到了一些解答

    您可以看到这两个信号都具有一个振幅、使输出时间振荡。

    黄色迹线为11.5V (我需要检查原因

    蓝色迹线(输出) 11.0-11.1

    我测量的是 Vin、它不是12伏、而是11.1、因此有点奇怪。 我需要查看 Vin。 这是 Vin 的波形,其中 Vin 衰减一点(下图中为蓝色):

    那么、这种行为可能是因为输入电压和输出电压是完全相同的?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更清晰的图片。  如果 UVLO 被拉至低于其关断阈值、则应将其关断、因此我将查看 LM3409的 UVLO 引脚。  您是否有方法来查看输出电流?  您所看到的电压不会反映 LM3409的调节值。  如果您没有电流探头、您能否在这些脉冲期间查看开关节点?  这将告诉您两个问题、如果它正在切换、如果它在 UVLO 变为低电平时关闭。

    驱动 EN1 (UVLO 引脚)的电路是什么样子的?

    对于低输入电压、LM3409将仅导通 MOSFET、直至达到峰值电流跳闸。  如果它不能到达、则只能保持开启状态。  通过查看开关节点和 LED 电流、可以看到这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    MOSFET 会导通和关断、因此会切换电流。 我没有电流探头、但我可以看到 LED 一直在切换、因此电流正在通过。

    大家好、再次看看 UVLO 的输出、或许可以清楚地看到发生了什么情况。 黄色轨迹线:UVLO。 蓝色走线:输出、粉色走线、使能信号。 如果看图、UVLO 在 使能信号关闭时并不总是完全关闭。  

    第一张图片:输出遵循 UVLO 信号、该信号遵循使能信号  

    第一张图片:UVLO 不跟随使能信号。 UVLO 在低电平和高电平之间具有360mV 的电压、但现在看起来在降低总电平之前不需要120mV 的电压、这允许 MOSFET 在更长的几毫秒内切换(直到 UVLO 在低电平下下降)

    不知道为什么

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    驱动 UVLO 引脚的电路是什么?  UVLO 具有22uA 的迟滞电流源。  电路中似乎存在显著的阻抗、将 EN1拉至低电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    22k Ω 不足以将 UVLO 拉低。  您的原理图上有一个用于 UVLO 的电阻分压器。  您有一个具有 RUv2、RUv1、R3和22uA 迟滞电流的节点、以及来自 D31的二极管压降。

    假设 D31下降0.5V、我计算了该节点处的电压、得出的结果为1.36V、高于 UVLO 关断阈值。  R3需要低一点才能使其正常工作。  似乎将 NPN 拉至 GND 会更好。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    将 R3设为10k 可以解决我的问题。 你绝对是对的。

    此致