主题中讨论的其他器件:LM3409
大家好:
我有以下电路
SAL1==>它有2行、每行4个 LED、每行1A、因此 SAL1应在11V 电压下传导2A 电流
EN1 =>这是一个脉冲信号、持续时间为800us、大约为20 FPS
但是、我在输出时间方面有一些不稳定、这应该遵循 EN1 (第二个图像是 EN1、第一个图像是 EN1之前的反向信号、称为 pulse1、出于实际原因、我将显示大多数时间 pulse1):
信号稳定干净。 但当我探测 sal1 (蓝色)时、我有一个在800us 到接近2ms 之间振荡的信号、示波器中显示了一些屏幕截图。
老实说,不知道会发生什么。 可能电流过大?
此致